DAC8830: 噪底指标如何优化

Part Number: DAC8830

本人选用了DAC8830计划实现200Hz~48kHz模拟信号的输出,采样率为153.6kHz,电路是参考官网资料TIDA01402给出的电路图,实际电路如下图所示。

调试时,通过IP核生成1kHz,1Vrms的正弦波数字信号输入至DAC8830,在测试点TP107处进行模拟信号测量(断开了后级电路),测得输出信号频谱如下图,噪底基本在-100dBV以下,信号质量可以接受。

但由于实际使用时信号带宽达48kHz,电路图中的C1093的容值必须做出调整,在TIDA01402资料电路中容值选取12nF,根据DAC8830数据手册给出的输出阻抗6.25kΩ,截止频率约为2.1kHz,不能满足使用需求,更改C1093容值为340pF,截止频率约为75kHz。更改容值后依然以1kHz,1Vrms的正弦波为测试信号,在TP107处测得信号频谱如下图,随着频率升高,噪底也抬高,奈奎斯特频率以内最高噪底达到80dBV。

340pF

这种噪底水平应该不是DAC8830应有的水平,所以想发帖请教:电路本身有无问题呢;可以从哪些方面对噪底进行优化呢;如果有相关文献也希望能给予推荐。

谢谢!

Howie