This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADC3663: 双通道采集数据差异

Part Number: ADC3663


你好!

选用3片ADC3663做6路信号采集,采样率设为20M,没有输入去空采,发现A通道数据总是比B通道噪声大一点(1-2LSB),这是为什么,从设计上如何规避呢?

  

  • 您好

    在选用3片ADC3663进行6路信号采集,并将采样率设为20MHz时,发现A通道数据总是比B通道噪声大一点(1-2LSB),这种情况可能由多种因素导致。以下是一些可能的原因及从设计上规避的方法:

    可能的原因

    1. 信号路径差异
      • A通道和B通道的信号路径可能存在差异,如线路长度、布局布线、接插件质量等,这些都可能引入不同的噪声。
    2. 电源和地线布局
      • 电源和地线的布局对ADC的性能有重要影响。如果A通道和B通道的电源和地线布局不一致,可能会导致噪声水平不同。
    3. 外部干扰
      • 外部电磁干扰(EMI)或射频干扰(RFI)可能对不同通道的影响不同,尤其是当信号路径或布局存在差异时。
    4. 采样时钟和触发信号
      • 采样时钟的稳定性和同步性对ADC的采样性能至关重要。如果A通道和B通道的采样时钟或触发信号存在差异,可能导致采样结果不同。

    设计上的规避方法

    1. 优化信号路径
      • 确保A通道和B通道的信号路径尽可能一致,包括线路长度、布局布线、接插件类型等。
      • 使用屏蔽线或双绞线等抗干扰能力强的信号线。
    2. 优化电源和地线布局
      • 为ADC提供干净的电源,并尽量减小电源噪声。
      • 使用星型接地方式,确保每个ADC的电源和地线都独立且尽可能短。
      • 在电源线和地线上添加去耦电容,以滤除高频噪声。
    3. 增强抗干扰能力
      • 在ADC周围添加屏蔽罩,以减少外部电磁干扰。
      • 确保所有连接线和接插件都具有良好的屏蔽和接地性能。
    4. 校准和测试
      • 在设计完成后,对A通道和B通道进行校准和测试,以确保它们的性能一致。
      • 使用高精度的测试设备对ADC进行采样性能测试,以验证其实际性能是否符合设计要求。
    5. 采样时钟和触发信号同步
      • 确保A通道和B通道的采样时钟和触发信号完全同步,以避免因时钟不同步导致的采样误差。
      • 使用高性能的时钟源和触发信号发生器,以确保时钟和触发信号的稳定性和准确性。

    综上所述,通过优化信号路径、电源和地线布局、增强抗干扰能力、校准和测试以及确保采样时钟和触发信号同步等方法,可以有效地规避A通道数据比B通道噪声大一点的问题。