This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1282: ADS1282,总链路上的噪声推算

Part Number: ADS1282


你好:

       我目前想理论计算整个模拟通路上的噪声,ADS1282前端接了程控运放,和二阶巴特沃兹低通滤波器16KHZ的截止频率,当ADS1282设置的带宽小于16KHZ时,那请问计算噪声时前面运放的等效带宽是用16KHZ还是用ADC的数字滤波带宽呢?

  • 您好

    在探讨如何计算整个模拟通路上的噪声时,特别是涉及到前端程控运放、二阶巴特沃兹低通滤波器以及ADS1282 ADC(模数转换器)的带宽设置,我们需要仔细考虑各个组件对噪声和信号带宽的影响。

    首先,明确一点,噪声的计算通常与信号路径中的带宽限制紧密相关。在您提到的场景中,有两个关键的带宽限制因素:一是二阶巴特沃兹低通滤波器的16KHz截止频率,二是ADS1282 ADC设置的带宽(假设小于16KHz)。

    1.  二阶巴特沃兹低通滤波器‌:这个滤波器定义了模拟信号进入ADC之前的最高频率限制。它对于滤除高于16KHz的噪声和干扰至关重要。因此,在模拟域中,运放的输出噪声(或任何前级噪声)在通过此滤波器后,其高频成分将被衰减。
    2. ADS1282 ADC的带宽设置‌:ADC的带宽设置通常是为了优化采样率和信噪比(SNR)之间的平衡。当ADC的带宽小于滤波器的截止频率时,它实际上是在数字域内进一步限制了可处理的信号带宽。然而,这个设置主要影响的是采样过程,而不是模拟信号本身的噪声特性。

    在计算噪声时,我们需要关注的是模拟信号在进入ADC之前的状态。因此,‌运放的等效带宽‌在这里应主要考虑二阶巴特沃兹低通滤波器的截止频率,即16KHz。这是因为滤波器决定了哪些频率的噪声能够传递到ADC,而ADC的带宽设置虽然会影响采样后的信号质量,但并不直接改变模拟信号中的噪声水平。

    综上所述,当计算整个模拟通路上的噪声时,前面运放的等效带宽应使用二阶巴特沃兹低通滤波器的截止频率,即16KHz。

  • 好的,非常感谢