This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想问一下ADC精度有没有具体计算的方法 ?
要计算?
ADC精度: 理论精度, 就是最小分辨率对应的值, 如 12位精度, VREF 3V. 那么理论精度 3/4096 V.
实际精度往往没有这么高, 主要受 ADC 的线性度, 偏差, 以及噪声的影响.
某个ADC的精度在数据手册上都会给出的
你好,我想请问一下怎么用一片ADS1247既可以采集热电阻,又可以采集热电偶。因为我看datasheet上面三线制采集热电阻的时候有一根线都是接在参考电压输入引脚的,但是我这个精度要求又比较高,所以得用外部参考电压输入。所以就不知道引脚如何分配了。不知你是否有好的方法,望赐教
Cajrter Liu ,
借宝地问你一个问题。
ads1198 datasheet page 47 中 TEST_PACE_OUT1. 对应选在在 寄存器pace Bits [4:3]。 而 page 62 图中 PACE[4:3] 对应 TEST_PACE_OUT2 。
ADS1198和ADS1298数据手册在这里都有这样的问题,我认为应该按照寄存器表上的,等我咨询一下其他人吧
好的,感谢你! 等你佳音!
第47页上的寄存器描述是正确的,谢谢你的指出哦
阁下说的是分辨率吧,精度应该是INL,DNL这两个参数
carter,再次请教你个问题。前面说的1198 pace out 脚有个低频(3hz左右),小幅度(100mV左右)的信号,耦合进入后续的判断通路放大后,对pace判断结果造成影响。你有不有听说过类似问题? 或者相关建议?