请问,
1.假如ADS1256的VrefP接了+2.5,VerfN接了0,ACOM接地,前端测量经过INA128输出的单路电压(此电压对于模拟地有正负),我把,INA128的Vout和ADS1256的AIN0,INA128的模拟地和ADS1256的AIN1相接,配置为差分模式,那么ADS1256前面的接法可以测量吗?
2.假如ADS1256的VrefP接了+2.5,VerfN接了-2.5V,ACOM接地,前端测量经过INA128输出的单路电压(此电压对于模拟地有正负),我把,INA128的Vout和ADS1256的AIN0,INA128的模拟地和ADS1256的AIN1相接,配置为差分模式,那么ADS1256前面的接法可以测量吗?
3.
数据手册这里写到,绝对输入只能是正电压,是值AINO-AIN7只能是输入正电信号吗?但是我的INA128的Vout会出现负电压(相对于模拟地)。那怎么办?
举例子:Vout= - 0.5V,那测量值应该是-0.5V-0V吗?
我主要想是测量生物电(脑电,心电,肌电之类)
以上哪一个才能测出前端单路电压(对于模拟地有正负变化的)?请各位和TI工程师解答一下。谢谢!