想麻烦请教下TI工程师,我现在用ads62p49芯片实现8路AD同步输入,采样时钟用AD9516芯片提供LVDS类型时钟,整个AD采集卡通过FMC接口与FPGA相连。拿到的demo程序是250M采样的,我现在需要一个62M采样的配置。看了AD9516和ads62p49的datasheet,我更改了AD9516的输出时钟配置,也改了ads62p49的“enable low speed mode”的寄存器,但出现的波形一直不对。想麻烦问下:
1、更改ads62p49的采样率设置,是只改AD9516给ads62p49的输出时钟就行还是ads62p49的设置也要同步改变?
2、如需更改ads62p49的配置,除了“enable low speed mode”的寄存器,还需要更改其他的设置么?
AD9516与ads62p49的硬件连接图如下,谢谢您了!