This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

lsf0108能用在三态总线上吗?

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

我想在三态数据地址总线上使用LSF0108做电平转换用。三态总线芯片不用的时候必须输出高阻态。当en为低的时候,lsf0108为高阻态。我不想这样用。我想使en一直为高,请问这样用的话,当我的芯片输出高阻态时,lsf0108会不会影响当前的总线操作。谢谢!

  • 芯片输出高阻态相当于LSF0108输入端断路,或者说是悬空状态,我觉得LSF0108的状态不会是高阻

  • 那就是说Lsf008不能用在三态总线上了。或者lsf0108有没有相关运用的成功案例。谢谢!

  • 我没见到过这样用的呵。再加个I/O控制EN脚吧,这样比较稳妥

  • 三态总线芯片不用的时候必须输出高阻态。如果使en一直为高,那就不能输出高阻态, 必然影响总线.

  • 我们的运用场景如下:我们的板子想挂在PCI总线上,但是

    1 PCI总线是5V I/O电平的

    2 我们的板子FPGA是3.3V I/O的,电平不一样需要levelshift转一下,因为总线是双向的,所以打算用lsf0108。

    3 因为PCI总线协议和时序比较复杂,信号比较多,用En控制lsf0108输出高阻态比较麻烦,所以打算把En一直拉高。

    4 FPGA是可以输出三态的。但是中间隔了一个En为高的lsf0108。lsf0108的A口和B口都上拉了。

    这样也不行吗。

  • 我们的运用场景如下:我们的板子想挂在PCI总线上,但是

    1 PCI总线是5V I/O电平的

    2 我们的板子FPGA是3.3V I/O的,电平不一样需要levelshift转一下,因为总线是双向的,所以打算用lsf0108。

    3 因为PCI总线协议和时序比较复杂,信号比较多,用En控制lsf0108输出高阻态比较麻烦,所以打算把En一直拉高。

    4 FPGA是可以输出三态的。但是中间隔了一个En为高的lsf0108。lsf0108的A口和B口都上拉了。

    5 在我们不用总线的时候FPGA会输出高阻态,lsf0108应该输出高电平。FPGA不会让总线电平随便乱翻转的

    这样也不行吗。