小弟搞这个ADS131E04驱动已经有一段时间了,实在搞不定了才来此发帖,求各位大神帮帮忙。
遇到问题如下:
1、能通过SPI正常的写入数据、却不能正常的读出数据
如下是一段从ADS131E04寄存器读出数据的程序,目的是从AD芯片地址为0x01到0x08寄存器里的内容读出来
/****************************************************************************/
/* */
/* 从AD寄存器读出数据 */
/* */
/****************************************************************************/
void Read_ADS131E04Reg()
{
unsigned int index=0;
tx_data[0] = 0x21 ;//设置从CONFIG1寄存器所在地址为待配置寄存器的起始地址
tx_data[1] = 0x07;//总共需要配置8个寄存器
// 情况变量
for (index = 2; index < 10; index++)
{
tx_data[index] = 0;
}
tx_len = rx_len = index;
SPIDat1Config(SOC_SPI_0_REGS, (SPI_CSHOLD | SPI_DATA_FORMAT0), 0x4);
SpiTransfer();
}
2、此外、Dout引脚为什么只有在片选引脚为高电平的状态时才输出高电平?
3、判忙引脚为什么一直都处在高电平状态?
4、哪位大神有写好的ADS131E04/06/08的驱动程序,分享一下呗,万分感谢