This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1255: Data rate修改

Part Number: ADS1255

 如何修改data rate呢?

  • 您好,

    通过寄存器DRATE修改data rate.

    www.ti.com/.../ads1255.pdf

  • 是我没有注意datasheet中的这部分,我还有个问题有效位数的意义是什么?当我get ADC的value来计算电压实际值的时候, 例如下式,还是按照2的23次方来计算,或者换个说法对于ADC内部的code设计不是从0到对应的2的指数幂,那就算我知道了实际位数,对于测试结果有什么影响呢

    volt = ((double)adcValue) * (2.0f * ADS125X_VREF) / ((1 << ADS125X_PGA) * 8388607.0f) + 2.5f;

  • 对测试结果影响并不是很大。

  • 所以我get到ADC的code值的时候还是要用24位的精度来套用公式对吧?我还是对于这个问题很好奇,因为我最近遇到过一个理论16位,实际12位的ADC,误差有30个LSB,基准电压3V,但是我得到ADC的误差有10mv左右,这是因为有效位数带来的偏差吗?

  • 有效位数这个参数只影响交流性能吗?直流电平测不准可能跟什么有关呢?

  • 有效位数也会影响直流性能,也可能和电路设计等因素有关。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。