This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADC基准问题



确定一根定长导线上某一点的时候一般需要用到大电流,通过测量电压来得到位置。当通过电流有噪声的时候,对于固定基准的ADC对于同一位置测量值是不同的。而如果使用导线上固定的两点之间的电压作为ADC的基准的话,输出对于同一位置测量值是理论上是相同的。这样使用会不会带来其他的问题?

  • 这个两点间的电压作为ADC的基准的话,直接接在ADC的VREF引脚上不好吧?要缓冲一下,增强驱动能力吧,那这个过程是不是又把噪声滤掉了一些,或者又加入了其它噪声

    另外,一般ADC的基准需要比较稳定的电压