用IO口模拟SPI控制ADS1241,CS脚硬件接地,采出的值全是24位的高电平;
void ADS1241_SendByte(unsigned int Byte)
{
int bit;
volatile unsigned int DIN_DATA=0;
for(bit=0;bit<8;bit++)
{
DIN_DATA =(Byte & 0x80);
Byte <<= 1;
ADS1241_fSCLK(1); //与时钟极性(POL)有关,此处POL=0;
if(DIN_DATA & 0x80) //此处0x20与Din接法有关;
P3OUT |= ADS1241_DIN;
else
P3OUT &= ~ADS1241_DIN;
_delay_cycles(10);
ADS1241_fSCLK(0);
//_delay_cycles(50);
}
}
时序也在示波器上看过,不知道是不是上面发送数据有问题,求大神们指导一下,非常感谢