hi, all,我现在在做一个课题,913和914接一个Camera Sensor,host端通过i2c对camera进行配置。914/913都是采用开发板上默认的ID:0X60,0X58,914寄存器配置如下:0x07-->0xB2; 0X08-->0X20;0X10-->0X22(camera sensor的I2C ADDRESS:0X10(001 0000)),host端对914配置完之后,直接对sensor的slave address进行写操作。
但是我这样操作一直不能出图,这样配置有没有问题。913的寄存器需不需要配置?