This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

(附会议资料)! 6月12日深圳TI医疗电子开发技术专场论坛



本次TI医疗电子开发技术专场论坛资料(PDF下载):


 

通过提供全系列的模拟和嵌入式处理产品(从构建块到完整的半导体解决方案)、系统创新、全球支持基础设施、高级处理技术和医疗行业合作,TI 正在推动创新型医疗电子向更加灵活、实惠和便携的方向发展。

如果您正在致力于、或者准备开发医疗电子设备,请立即报名参与TI医疗电子开发技术专场论坛,免费学习医疗电子开发技术,现场还有 TI 医疗级产品样片盒可以免费领取!8种模拟芯片,满足您在医疗领域中广泛的应用需求。数量有限,先到先得!

活动日程
9:15 - 9:30 开幕致辞 Baron Wen
9:30 - 10:30 TI关于医疗成像应用的解决方案 Haroad Chen
10:30 - 10:45
茶歇  
10:45 - 11:45 TI关于ECG应用的解决方案
Jianhui Liu
11:45 - 13:00 午餐  
13:00 - 14:00 TI关于血氧检测应用的解决方案
Jianhui Liu
14:00 - 14:15
茶歇  
14:15 - 15:15 TI MSP430医疗产品应用解决方案 Andy He
15:15 - 16:15 TI 多核处理器及其在医疗成像中的应用
Yarkeen Jiang

*现场参与问卷调查,还可获取TI送出的礼品一份

酒店交通
酒店位于深圳华侨城风景区,交通便利。
1.地铁:1号线、2号线世界之窗站,从A出口步行约5分钟;
2.公交:乘101、109、113、123、204等公交到 世界之窗下车,步行约5分钟即可
3.火车站:距离深圳罗湖火车站17公里,乘坐出租车约30分钟;
4.机场:距离深圳宝安国际机场26公里,乘坐出租车约35分钟;
联系方式
联系人:王小姐
电话:0755-88312773
Email:shanna.wang@elexcon.com
诚邀参与,免费学习医疗电子开发技术
此次研讨会上可以免费领取TI医疗级产品样片盒,8种模拟芯片,满足您在医疗领域中广泛的应用需求。数量有限,先到先得!
产品编号 产品介绍
INA333AIDRG 微功耗 (50μA)、零漂移、轨至轨输出仪表放大器
OPA2314AIDGK 3MHz、低功耗、低噪声、RRI/O、1.8V CMOS 运算放大器
OPA2188AID 0.03µV/°C、低噪声、轨至轨输出、36V 零漂移运算放大器
ADS1191IPBS 用于生理信号测量的低功耗、2 通道、16 位模拟前端
TPS54318RTER 2.95V 至 6V 输入、3A 同步降压转换器
TPS54618RTE 2.95V 至 6V 输入、6A 同步降压转换器
TPS40057PWPR 宽输入 (8V-40V)、频率高达 1MHz 的同步降压控制器, 带有预偏置的输出驱动/吸入
TPS54240DGQ 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、2.5A 降压转换器