各位大侠好,请教一个关于SAR ADC的噪声谱计算的问题
我的信号带宽是40KHz, 8路信号,每路信号用96K去采样,通过多路复用器去切换进入ADC,那么ADC的采样频率就是8*96K=768KHz.
如果ADC的SNR=76dB,满幅为2V,那么ADC的低噪就是2*10^(-3.8)=0.317mV
换算成噪声谱的时候,奈奎斯特域应该是按照48K去计算,还是384K去计算呢
如果是48K,那么噪声谱即为0.317/rt(48000)=1.44uV/rt Hz
如果是384KHz,那么噪声谱即为0.317/rt(384000)=512nV/rt Hz
到底应该怎么算呀,求指导,谢谢