在读写寄存器操作时,需要将DRDY引脚拉高才能写入吗?
您好,
DRDY引脚为输出引脚,指示数据已经准备就绪,并不需要外部人为拉高。
可能我表达错了,在读写寄存器操作的时候,对于DRDY引脚的电平有要求吗?因为上一代ADS1255在读写的时候要等待DRDY引脚直到它准备就绪
对,也有同样要求,DRDY is driven high at the time the conversion is initiated. DRDY is driven low when the conversion data are ready.
ok,想问一下这个内部的clock是可以在7.68和10M中根据采样率自动切换吗?
我意思是这个频率是可以自动切换的吗?相比于外部时钟,内部时钟的精度是不是要差一些
频率不能自动切换。
外部晶振通常稳定和准确,但是具体精度差异还取决于实际应用和外部晶振的质量。
如果我40ksps采样,时钟是10.24M?
是的
ok,关于ADS1261的差分我想知道的是,如果我是单端输入他是能测负压的吗?例如单端输入-2.5V
单端输入不能测负压
(1)所以我想实现绝对的负压测量,需要使用差分通道,一个通道选择0V一个通道选择±2.5V的Vin范围,从而实现测量吗?
(2)如手册中AVSS等于-2.5V时,AIN的范围可以到-2.5V,但是这种单端的测量是不行的。如您回复这样,这是为什么呢?
(3)如果差分输入,那么AINP AINN的范围为正负±2.5V,其差值在±2.5V即可实现双极性检测?
为了便于分类管理,通常一个帖子只回答同一个问题,不会一个型号的所有问题都在一个帖子里讨论。关于测量有关问题,请再提个帖子