This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1220频繁断电应用的稳定性

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

由于低功耗应用,不能一直 为ADS1220供电,所以周期性为ADS1220 供电,配置参数—>发送采集指令—>完成采集—>发送休眠指令(powerdown)—>断电ADS1220,使用01差分,64倍增益,1000SPS速度采集,内部时钟和基准,发送采集指令后,采集到的前面一段数据,会呈现下降趋势,后面才会稳定。这个现象能够通过一些方法避免么,希望能够得到解答。
  • 恐怕, 这个特性的问题并非只在 ADS1220, 因为上电还有个电源稳定的过程, 这也是影响性能的重要因素.

    你是否考虑不掉电的低功耗模式, 或许反而更省电, 因为去掉反复初始化 ADS1220 的时间, MCU 的休眠时间会更长

  • 每次上电已经给了电源的稳定时间(10ms)了,用示波器打过了,木有问题,ADS1220本身是低功耗是省电,但是需要打开ADS1220的电源,供电的芯片就比较耗电。我的工作周期是10秒钟。

  • 配置参数后,需要稍微等一下,就是刚刚说的参考电压稳定时间。

  • 1.配置参数后,稳定一下,就能够正确的采集到数据,手册上提供的内部2.048稳定时间25us,内部的晶振稳定时间也是us级别,但是我现在实测,配置完ADS1220的参数之后,需要延时30ms左右,才能够正常采集数据,否则采集到的数据就像有一个大电容在充电一样数据慢慢上升,然后稳定。(电路已经检查完毕,外部没有大电容,并且使用示波器打了以下波形,输入的差分信号很稳定)。