Part Number: LM98725
如标题所述。目前芯片被设置在通过SH_R外部信号来触发的slave模式(寄存器page 0,地址00,第1位设为0)。在该模式下,可以观察到低速输出如SH1在常态下没有输出。在SH_R输入一个脉冲信号后,会触发低速线根据寄存器配置的输出。但是高速线如phia,在没有SH_R外部信号输入的情况下,会一直不停的输出波形信号,并且在此输出中没有SH间隔存在。当有SH_R输入脉冲信号后,高速线phia表现正常,会先输出一个SH间隔的信号,紧接着输出指定数目的像元转移信号。但是当SH_R没有脉冲信号输入时,高速线会又回到持续不停输出像元转移信号的状态。
请问这种情况是什么造成的?我该配置哪些寄存器,才能使高速线在没有外部触发信号输入时,维持不输出的状态?