您好
我们在使用ADS1299芯片进行阻抗测量,使用一个500k电阻进行测试,使用N作为输入端时可以正常测量出阻抗,电路连接如下

其中P端未使用,通过芯片内部SRB2连接作为参考电极;
但当我们改变接线方式,使用P端作为输入时,测量500k电阻得到的阻抗值约为21000,与实际值相差过大,电路连接如下

其中N端未使用,通过芯片内部SRB1连接作为参考电极;
我们验证过正常测量信号时均正常,只有在测量阻抗时存在较大的差异,请帮忙分析一下
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
我们在使用ADS1299芯片进行阻抗测量,使用一个500k电阻进行测试,使用N作为输入端时可以正常测量出阻抗,电路连接如下

其中P端未使用,通过芯片内部SRB2连接作为参考电极;
但当我们改变接线方式,使用P端作为输入时,测量500k电阻得到的阻抗值约为21000,与实际值相差过大,电路连接如下

其中N端未使用,通过芯片内部SRB1连接作为参考电极;
我们验证过正常测量信号时均正常,只有在测量阻抗时存在较大的差异,请帮忙分析一下
您好
在进行交流阻抗测量时,如果使用ADS1299的N端(负极)与P端(正极)测量得到的结果偏差很大,这可能是由于多种因素导致的。以下是一些可能的原因和相应的解决策略:
寄生参数的影响:
测试信号的精度和稳定性:
ADS1299的内部设置和校准:
外部环境的干扰:
优化测试信号:
检查并调整ADS1299的设置:
减小寄生参数的影响:
改善测试环境:
进行重复测试和验证: