在手册中只看到设置REFCM寄存器时,可以将CMx设置为REF1或2。但是没有找到REFDAC1,2与CHAX、CHBx的对应关系。
请问:
1. pseudo模式下,REFDAC1,2的作用除了给CMx,还有给CHAX、CHBx提供参考电压的作用吗?
2. 若有,REFDAC1,2与CHAx、CHBx的对应关系是什么?默认值是什么?如何设置?
3. pseudo模式下,A,B通道均需使用,通过设置REFCM寄存器可以将REFDAC1同时作为CMA和CMB的值。那么能否只用REFDAC1作为CHAx、CHBx的参考电压。此时REFIO2能否悬空,即省略REFIO2-AGND之间的22uF电容?