This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1292: 不同的电路板ADS1292输出的幅度相差比较大

Part Number: ADS1292


对电路板改了一版,ADS1292部分原理图没有修改。新改为后的板子输出幅度明显降低。老版本增益是6,现在改为12比增益为6的稍大一点儿。

请问是什么原因。

  • 您好

    针对您描述的电路板改版后ADS1292部分输出幅度明显降低的问题,虽然原理图未修改但增益设置从6改为了12,这里有几个可能的原因和排查步骤供您参考:

    1. 增益设置的影响‌:

      • 首先确认增益设置是否正确无误地更改为12。增益的增加理论上应该导致输出幅度增大,而不是减小。如果输出幅度反而降低,可能是增益设置没有正确生效,或者存在其他配置错误。
    2. 电源和地的问题‌:

      • 检查改版后的电路板电源和地是否连接正确且稳定。电源波动或地噪声增加都可能导致信号质量下降,包括输出幅度降低。
    3. 信号路径的阻抗匹配‌:

      • 增益变化可能影响了信号路径的阻抗匹配。检查信号路径上的所有元件(如电阻、电容、电感等)是否仍然匹配,特别是在增益变化后。
    4. 滤波器和去耦电容‌:

      • 增益的增加可能使电路对噪声更敏感。检查滤波器和去耦电容是否足够,以确保噪声不会显著影响输出信号。
    5. 布局和布线的影响‌:

      • 电路板改版时,布局和布线的变化可能引入了新的问题。检查ADS1292及其周边元件的布局和布线,确保没有引入额外的噪声或信号衰减。
    6. 其他元件的影响‌:

      • 检查改版后是否更换了其他与ADS1292相关的元件(如放大器、滤波器等),这些元件的性能变化也可能影响输出幅度。
    7. 测试方法‌:

      • 使用相同的测试方法和设备对改版前后的电路板进行测试,以确保测试结果的可比性。
    8. 软件配置‌:

      • 如果ADS1292通过微控制器或其他数字设备进行控制,检查相关的软件配置是否正确。
    9. 逐步排查‌:

      • 如果可能,逐步排除或替换改版后电路板上的元件,以确定是哪个部分导致了问题。