Other Parts Discussed in Thread: OPA2189,

用两片OPA2189组成单端转差分电路,并且把ADC的"input precharge buff"使能,ADC前端滤波带宽是10KHZ。
我用这个电路实际打板子做了一下,adc配置成吞吐率200Khz,可以正常读到ADC的数据。
但我这个电路用法跟datasheetFigure 9-1上建议的应用电路有些不同。
请问这个单端转差分驱动该ADC有什么隐患吗
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
1、单端转差分电路的实现
OPA2189是一款低噪声、高精度运算放大器,适合用于高精度模拟信号处理。使用两片OPA2189来实现单端转差分信号是可行的,但关键在于确保电路的布局、匹配以及相位平衡,以最小化任何可能的误差和噪声引入。需要检查OPA2189的输出阻抗是否与ADS127L11的输入阻抗匹配,以保证信号的完整传输和最小的信号损失。
2、启用Input Precharge Buff
ADS127L11的输入预充电缓冲器旨在减少开关电荷注入和采样期间的电源波动对精度的影响。启用这个功能通常是有益的,特别是在高吞吐率或高精度要求的应用中。然而,启用预充电缓冲器可能会引入额外的噪声或影响信号的动态范围,因此需要通过实验验证其对系统性能的具体影响。
3、前端滤波带宽
设置前端滤波带宽为10kHz是合理的,特别是如果信号带宽远低于ADC的采样率(在您的情况下为200kHz)。这有助于减少高频噪声和混叠效应。需要确保滤波器设计得当,以避免在信号带内引入相位失真或幅度衰减。
4、与Datasheet建议电路的差异
Datasheet中的建议电路通常是经过优化和验证的,以确保最佳性能。如果您的电路与建议电路有显著不同,可能会影响到ADC的某些性能指标。建议详细比较您的电路与datasheet中的电路,特别是关注任何可能影响精度、噪声性能或线性度的差异。
5、实验验证
您已经提到实际打板子并能够正常读取ADC数据,这是一个很好的开始。然而,为了全面评估电路的性能,建议进行更详细的测试,包括但不限于SNR测量、失真分析、线性度测试以及长期稳定性评估。