This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
给ADS1675ref外部供电5V,在不使用TH4503时,空载也会发热,在采集信号时更热,这正常吗
感谢您对TI产品的关注!关于你的咨询,Vref max 3.5V, typ. 3V,你修改下看看。通常空载不应该发热。
参考电压是这个测试板直接设计好的,由外围芯片中的REF5030和OPA211A结合输出的3V,并且在测试中发现,每次AD工作结束后,芯片发热更加严重,测试输入信号的峰峰值是1V
参考电压是这个测试板直接设计好的,由外围芯片中的REF5030和OPA211A结合输出的3V,并且在测试中发现,每次AD工作结束后,芯片发热更加严重,测试输入信号的峰峰值是1V,这很奇怪
这个芯片官网没有评估板。
ADS1675 数据表、产品信息和支持 | 德州仪器 TI.com.cn
如果是非官网的测试板,最好确认下购入方。
自己设计的话,检查下电路。