This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADC08D1500: ADC08D1500

Part Number: ADC08D1500
Other Parts Discussed in Thread: LMH6555, , LMH5401, LMH6401, LMH6559

  使用LMH6555与adc08d1500,单端输入,单端信号为双极性,怎么加入偏置电路?如输入+/-0.3v 偏移到0~0.6v

  • 您好,

           您的例子中,理论上的输出共模电压为0.3V。

         需要注意的是,芯片具有固定增益。

         另外,LMH6555的最大输入共模电压范围为-0.3~3v,推荐在电源供电范围内使用。               

           如果输入的单端信号为双极性,芯片最好使用双电源供电。      

          

          

          

  • 谢谢,LMH6555是单电源工作,改选为 PI attenuator +LMH5401(12dB)+LMH6401+ADC08D1500 方案,如下框图

    1. 在输入前端加入LMH6559 DC-level shift 电路,文档<50-Ohm Oscilloscope Front-end Design Guide> 中输入范围为-3v~+3v, 那么LMH6559输出调理量也是-3v~+3v, 可否将LMH6559 输出置入lmh5401 负极线输入端(LMH5401 之前信号都是单端信号衰减处理), 这样lmh6559 输出大大小于3v~+3v范围, 这样可否?

    2.  LMH6401 DVGA 弱信号如 2mv@300Mhz单端输入,lmh5401 12dB放大+ LMH6401 20db共32dB 会导致底噪很大吗?

    3.  或者使用 多级 PI attenuator+单端运放AV(12~15dB)+LMH5401(0dB,仅 单端转差分使用)+ADC08D1500 方案, 并在LMH5401 负输入加入DC-LEVEL shift,这样底噪会更低吧? 2项与3项 底噪相差多少?

      

  • 另张图片

  • 您好,

         新的问题,建议重新发帖专题讨论,

         TIDA-00826 reference design | TI.com