Part Number: ADS7818
我没有将ADS7818接到MCU的SPI口,而是使用单片机(mc9s12xf512)的普通IO来进行clk和data的配置。现在采集正负60°行程的角度传感器输出时(即0°~120°对应0~5V),遇到一个问题:
我在采集-35°、-20°、-5、10°、25°、40°附近时(左右2°),位置波动量很大,有10LSB,是一个类似于周期角度的故障波动,在其他角度波动量为3LSB.
我已经排除了角度传感器的问题,目前定位到AD芯片有异常,更换AD芯片后数字量波动就降为3LSB。
请问
①这种故障现象说明AD芯片有哪些地方可能损害呢?
②这种故障现象是否和我的配置方式有关,还是说确实是AD芯片损坏。