Part Number: ADS1298
如果使用内部测试信号,这样配置不对吗?为什么[参考译文] ADS1298:内部测试信号 - 数据转换器(参考译文帖)(Read Only) - 数据转换器(参考译文帖) - E2E 设计支持
这个链接里面配置是0x45 0x07 0x05 0x05 0x05 0x05 0x05 0x05 0x05 0x05 0x05。
* ADS129x寄存器初始化值 */
static ADS129x_Regs ADS129x_regs =
{
0x92, /* 固定地址0x92 */
0x86, /* 高分辨率模式,500sps采样率 */
// 0x10, /* 测试信号未使用 */
0x10, /* 使用芯片内部测试信号 */
0xDC, /* 2.4V基准电压,内部RLDREF信号 */
0x02, /* 导联脱落频率不使用 */
0x05, /* CH1 正常电极,6倍增益 */
0x05, /* CH2 正常电极,6倍增益 */
0x05, /* CH3 正常电极,6倍增益 */
0x05, /* CH4 正常电极,6倍增益 */
0x05, /* CH5 正常电极,6倍增益 */
0x05, /* CH6 正常电极,6倍增益 */
0x05, /* CH7 正常电极,6倍增益 */
0x05, /* CH8 正常电极,6倍增益 */
0x00, /* 未使用 */
0x00, /* 未使用 */
0x00, /* 未使用 */
0x00, /* 未使用 */
0x00, /* 未使用 */
0x00, /* 未使用 */
0x00, /* 未使用 */
0x00, /* GPIO全输出 */
0x00, /* 未使用 */
0x00, /* 呼吸配置 内部呼吸 */
0x00, /* 内部呼吸64kHz调制频率,导联脱落比较器禁用 */
0x00, /* 未使用 */
0x00, /* 未使用 */
};


出现新问题过一段时间每个通道就会出现波形异常乱码一样。用内部方波也是会出现这情况,,,好奇怪。
用不用内部测试信号,这个设置0X02应该没问题啊