Part Number: DAC61416
您好!
我最近做了一板多个dac61416级联的板子用于电压控制,能够正常通过spi协议进行读写和输出电压。仅有一点不正常,即所有DAC所有通道的输出最小电压约在0.6V,我在芯片手册中未能够找到相关描述。
我的供电,VCC=12V,VSS=0V,数字信号3.3V。
我初始化芯片时输入的指令以及其顺序是
0x030A84 使能sdo上升沿输出,使能芯片
0x043F00 使用内部参考,所有通道单独工作
0x090000 使能16个所有电压输出通道
0x0A1111 设置通道[15:12]电压输出范围为0~10V
0x0B1111 设置通道[11:8]电压输出范围为0~10V
0x0C1111 设置通道[7:4]电压输出范围为0~10V
0x0D1111 设置通道[3:0]电压输出范围为0~10V
当我输入指令0x090000时,DAC所有通道就会输出约0.6V的电压。
请问是什么原因呢?有办法使得输出最小值为0吗?
感谢!