Part Number: ADS131M04
通过SPI通道发送读取寄存器命令字节数为3;0xA0 0X80 0X00,舍去fifo中的第一次异常值后能读取到status寄存器数据。

但是当我在写入MODE寄存器时,发送字节数为4的写入命令后(如下图),再次读取时还是默认值0510.

请问是什么原因导致的,我查阅了示例代码并导入到我的工程中,配置相关gpio却无法正确运行,所以希望自己进行寄存器配置和数据读取。
我的最终目的是希望实现64khz采样速率下的adc读取,能告知我如何发送命令去读取adc通道1和2的数据吗?我并没有在datasheet中找到直接的读取命令,spi命令帧显示在芯片返回的数据中可以获取,能麻烦给出获取方式吗?thanks