看到网上有很多关于51单片机与TLV5618进行DA转换的实验,动手做了一下,是可以输出预期结果的。但有个问题,这个例程是用的外部+2.5v参考电压,看芯片手册资料上说是也可以用+1.024v内部参考电压。这一点比较困惑,(1)如果想利用+1.024内部参考电压,芯片REF引脚要怎么接,是悬空还是接地?(2)程序上要在哪里修改呢?
//=====================================================================
// TLV5618 DA转换驱动程序
//硬件连接: DIN ——P0^0;
// SCLK ——P0^1;
// CS ——P0^2;
// VDD --逻辑电源(+5V)
// AGND --GND(0V)
//说明 参考电压为0—3.5V,本程序为2.5V
// 输出模拟电压为:V=2*Vref*(dignum/0x1000) 注:dignum后四位为:0x0000~~0x0fff
//注意: 所需输入的数字信号值为16位数,其中D15~~D12为特殊位设置,D11~~D0为数据位000~~fff
#include <STC89C51RC.h> //STC单片机头文件
#include <intrins.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
#define Channal_A 1 //通道A
#define Channal_B 2 //通道B
#define Channal_AB 3 //通道A&B
//**************************一下为函数声明修**************************************
static void DA_conver(uint Dignum);
extern void Write_A_B(uint Data_A,uint Data_B,uchar Channal,bit Model);
//**************************修改硬件时要修改的部分********************************
sbit DIN = P0^0; //数据输入端
sbit SCLK = P0^1; //时钟信号
sbit CS = P0^2; //片选输入端,低电平有效
//=================================================================
// 函数名称 :void DA_conver(uint Dignum)
// 函数功能 :进行DA转换
// 入口参数 :Dignum:根据说明设置转化数据.头四位为特殊位用于选择转化方式,
// 以及用于通道选择.请自行设置.后12位为需要转换的值
// 出口参数 :无
//=================================================================
void DA_conver(uint Dignum)
{
uint Dig=0;
uchar i=0;
SCLK=1;
CS=0; //片选有效
for(i=0;i<16;i++) //写入16为Bit的控制位和数据
{
Dig=Dignum&0x8000;
if(Dig)
{
DIN=1;
}
else
{
DIN=0;
}
SCLK=0;
_nop_();
Dignum<<=1;
SCLK=1;
_nop_();
}
SCLK=1;
CS=1; //片选无效
}
//=================================================================
// 函数名称 :void Write_A_B(uint Data_A,uint Data_B,uchar Channal,bit Model)
// 函数功能 :模式、通道选择并进行DA转换
// 入口参数 :Data_A:A通道转换的电压值
// Data_B:B通道转换的电压值
// Channal:通道选择,其值为Channal_A,Channal_B,或Channal_AB
// Model:速度控制位 0:slow mode 1:fast mode
// 出口参数 :无
// 说明: Data_A,Data_B的范围为:0—0x0fff
// 本程序如果只需要一个通道时,另外一个通道的值可任意,但是不能缺省
//=================================================================
void Write_A_B(uint Data_A,uint Data_B,uchar Channal,bit Model)
{
uint Temp;
if(Model)
{
Temp=0x4000;
}
else
{
Temp=0x0000;
}
switch(Channal)
{
case Channal_A: //A通道
DA_conver(Temp|0x8000|(0x0fff&Data_A));
break;
case Channal_B: //B通道
DA_conver(Temp|0x0000|(0x0fff&Data_B));
break;
case Channal_AB:
DA_conver(Temp|0x1000|(0x0fff&Data_B)); //A&B通道
DA_conver(Temp|0x8000|(0x0fff&Data_A));
break;
default:
break;
}
}
//=================================================================
// 函数名称 :int main(void)
// 函数功能 :主函数,无实际意义,仅测试TLV5618用
// 入口参数 :无 1-A;2-B;3-A&B
// 出口参数 :无
//=================================================================
int main(void)
{
Write_A_B(0x0355,0x0000,Channal_A,0); //测量A通道
Write_A_B(0x0000,0x0600,Channal_B,1); //测量B通道
// Write_A_B(0x0504,0x0a47,Channal_AB,1); //测量AB通道,测量时需屏蔽上面两句
while(1);
}