This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADC



为什么adc芯片不写输入时钟范围,实际使用中应该怎么给?什么时候与处理器同源?

  • 感谢您对TI产品的关注!
    关于你的咨询,ADC芯片如果在其规格书中未给出具体的输入时钟范围,可能是因为多种原因,这包括设计的灵活性、不同应用场景的需求和不同的芯片架构等。
    一些 ADC 芯片设计上允许用户根据实际应用灵活选择输入时钟频率。
    不同应用对时钟频率的需求不同
    建议根据 ADC 的采样率和其他相关参数(如分辨率和转换精度)选择合适的输入时钟频率。

    对于什么时候与处理器同源
    在需要高精度和低延迟的应用中,将 ADC 的输入时钟与处理器的时钟源相同可以避免时序问题,确保数据在系统中正确地处理。

  • adc的结构,sar adc,flash adc,pipeline adc,芯片手册没有写,可以根据哪些参数进行判断?不论什么类型的,在不使用时钟芯片的情况下,给的时钟大于等于采样率的时钟就行?

    一般高精度低延迟在什么参数符合?

  • 通常来说,给ADC提供的时钟频率应大于等于其采样率。根据奈奎斯特定理,采样频率至少应为信号带宽的两倍,以避免混叠现象,以确保转换的精度和稳定性。