Other Parts Discussed in Thread: LMP91000, LMP91000EVM
LMP91000评估板连接电脑经常接不上是怎么回事?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好!
请确认安装过程的时候按照如下步骤步骤:
1. Install the Graphical User Interface of the LMP91000EVM
2. Connect the LMP91000EVM to the SPIO4 board
3. Connect the USB cable to SPIO-4 board
4. Connect the other end of the USB cable to an available USB port on the computer
5. Run the Graphical User Interface
其次,请确认USB接口是否出现松动、查看计算机设备管理器的端口识别是否正常等。
请教下 , 用LMP91000 方案 把LMP91000 做成小电路板 放在 一氧化碳元件头一起, 封在一个铜件里面,当成一个元件头, 拉线出来 检测 ,这个元件头能做过 射频电磁场辐射抗扰度试验(严酷等级:2级,场强:10V/m,频率范围:80MHz~2.4GHz);这个试验吗? 要做过这个实验 重点在哪里 修改 加强下。 输出侧是 IIC 方式输出 ,如果受干扰 只有两种情况,1) IIC干扰了,通讯不上 2 ) LMP91000 芯片处理内部受干扰了
或者 有什么方式能做过 EMC这块吗? 你们有做过 半成品或成品类的测试吗?