This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS131M08: 有关长期基准漂移问题

Part Number: ADS131M08

Hi  TI团队

      你们好

      请问一下ADS131M08这个芯片规格书上面增益误差在200小时误差增益来到400ppm,这个结果是单独对里面PGA某一个档位长期测量电压得出来的吗?还是通过长期量化采样值而计算得到的。在1000个小时以后芯片能否按照当前的趋势稳定下来还是继续下降?

还有,基准电压也是在200个小时会来到400ppm,若是推荐优化使用是不是需要老化超过200小时,使芯片性能达到最优?

  • 这些图表显示了真实的测试结果,图中显示的数据是在高温下作为促进剂收集的,以显示设备在其寿命期间会如何漂移。曲线在高温下可能具有相同的形状和误差,但影响会更快发生。而不是1000小时,可能只需要更少的时间就能显示出同样的效果。这被称为加速因子。

    由于模塑料的自固化,大部分漂移发生在最初的几个小时内。曲线的“拐点”可能会随着不同批次的变化而变化,但客户可能会在大约1000小时后预期较低的漂移。可以在组装后烘烤他们的电路板,以缓解由于焊接应力引起的漂移。板材烘烤的时间越长,烘烤的温度越高,这些长期影响就越能得到缓解。

    本应用说明讨论了电压参考中的LTD和错误击穿:Long-Term Drift in Voltage References

    以下博客文章更详细地讨论了加速系数和长期稳定性:

    e2e.ti.com/.../ic-long-term-stability-the-only-constant-is-change

    我希望所有这些信息都有助于您的理解。

  • 你好 TI 团队

    有个问题想请教一下,使用ADC内部基准时,引脚需要挂多大的电容,规格书上写了挂100nF,想请问这个电容过大过小对内部基准是否会产生影响,尤其是芯片长期运行时,如果有影响,影响有多大

  • 你好 TI 团队

    有个问题想请教一下,使用ADC内部基准时,引脚需要挂多大的电容,规格书上写了挂100nF,想请问这个电容过大过小对内部基准是否会产生影响,尤其是芯片长期运行时,如果有影响,影响有多大

  • 你好 TI 团队

    有个问题想请教一下,使用ADC内部基准时,引脚需要挂多大的电容,规格书上写了挂100nF,想请问这个电容过大过小对内部基准是否会产生影响,尤其是芯片长期运行时,如果有影响,影响有多大

  • 你好 TI 团队

    有个问题想请教一下,使用ADC内部基准时,引脚需要挂多大的电容,规格书上写了挂100nF,想请问这个电容过大过小对内部基准是否会产生影响,尤其是芯片长期运行时,如果有影响,影响有多大

  • 您好,

    新的问题请再提个帖子。