Part Number: AFE58JD48
问题一:复位后去读取寄存器,如读取0xDF时,读出来为0xC700,不为默认值;
问题二:操作寄存器失败,如向0xDF写0x0040时,读出来为0xC740;
问题三:寄存器控制进入ADC页面后,向寄存器里写值读取后都为0值,如向0x2a写0x0800时,读出为全0。整体流程如下:向0x12写0x0005(进入ADC页面),向0x2a写0x0800(写值),向0x12写0x0000(退出ADC页面),向0x12写0x0005(进入ADC页面),向0x00写0x0002(进入读模式),向0x2a读值为0。
问题四:控制寄存器0xC5时读写成功,上述是否为操作问题。
问题五:进入测试模式,因硬件SPI_DIG_EN悬空,是否只能使用0x29寄存器进入测试模式。
以上就是我的问题,麻烦请回复一下,谢谢!!!