Part Number: ADS1298
尊敬的工程师们大家好。
我最近在使用ADS1298芯片采集心电信号遇到一些问题想请教一下工程师们。
1.数值转换的问题(adc值转换为电压值)。在读取到的ADC值转电压值的时候公式是否跟其他的ADC转换一样,adcx(2.4V/2*24)再除以增益倍数。有一个参考程序的转换方法如下:
//转换成电压值 vol_24 = value * 74.506 / 1000.0; // uV,
读取到的adc值直接乘74.506这个值不知道是怎么得来的。
2.噪声问题。

这是芯片内部测试信号。

这是心电模拟器的测试信号,参数是1Hz采集的信号很多干扰信号。而且数值的幅度也不对。
下面是电路部分,还请帮忙看一下是否是电路问题导致的噪声干扰。


经过频谱分析主要的干扰信号频点是104.5Hz的干扰。

这是心电模拟器的信号。也是存在噪声干扰,而且每个通道的幅度也有影响。