This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADC08DJ5200RF: 关于ADC初始化配置

Part Number: ADC08DJ5200RF

我们目前使用JMODE8,K值应该如何取值(最小值32,步长16,最大值256吗?),另外我们在测试k28.5、D21.5及Clock test pattern时出现,FPGA数据不稳定现象,在Jtest测试时,需要配置KM1值吗,还是不用配置这个寄存器它上电以后默认就是0x1F(对应最小K32)?

  • 您好

    该器件将为给定的 JMODE (MIN)提供默认的 K 值、因此如果您的 JESD IP 配置为也使用该 K 值、则不必对其进行显式编程、否则您必须对其进行编程才能匹配。 此外、是的、您对 K 的解释是正确的、它是 Min:Step:Max。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。