TI工程师您好,我现在用STM32来读取ADS1274遇到了问题。电路图用的是官方的图。
对各控制的处理:
SYNC:接高电平。(看的另外一个帖子,不知道是否正确)
CLK: 使用STM32输出的25MHz时钟。
TEST[1:0]:全接地。
FORMAT[2:0]:001(SPI接口模式)
PWDN:全部接的高电平。
现在测得DRDY管脚如图Figure 76。但是Dout1读取不到数据。求大神指点。到底是电路问题还是软件问题
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI工程师您好,我现在用STM32来读取ADS1274遇到了问题。电路图用的是官方的图。
对各控制的处理:
SYNC:接高电平。(看的另外一个帖子,不知道是否正确)
CLK: 使用STM32输出的25MHz时钟。
TEST[1:0]:全接地。
FORMAT[2:0]:001(SPI接口模式)
PWDN:全部接的高电平。
现在测得DRDY管脚如图Figure 76。但是Dout1读取不到数据。求大神指点。到底是电路问题还是软件问题
您好,我给你把波形图发上来你看下吧,这个是SCLK的,用示波器自动设置的话就没有波形,这是手动调出来的,
这是DRDY的波形图,官方资料上的图 Figure 76. DRDY Timing with No Readback,跟这个差不多,DRDY的高电平持续时间很短,如果正确的话应该是数据准备好后DRDY被拉低,然后在第一个SCLK上升沿又被拉高吗?我就是感觉这里不正确。求大神指点
这个是Dout的波形图,只是仿真的时候读到的数据是错误的,,,,