用asds1299-x模块采集脑电信号时在0hz、5hz、10hz、15hz、20hz附近出现幅值很高的噪声。采集信号发生器生成的标准信号时,这些位置虽然也有噪声,但是通过标准信号和采集模块共地是可以抑制的,但是采集人的脑电信号却无法抑制,这是什么情况?期待大哥指导。
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
您好-
客户是谁?
您好,感谢回复。我在使用ads1299芯片,进行脑电信号采集的工作。目前出现了上面提到的一些问题,您对这种情况了解吗
请提供您的客户信息公司名字等
石家庄渡康医疗器械有限公司