Part Number: ADS1278-HT
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278, OPA2205
ADS1278与主控芯片DSP28335连接采集直流0~2.5V数据,希望可以将精度提升到0.1%。
参数设置如下:
1、TEST[1:0]设置为00,为正常模式
2、八通道全部打开,使用10kΩ电阻上拉;
3、Mode[1:0]设置为10,为低功耗模式;
4、fomat[2:0]设置为001,固定输出模式,一直输出八通道;
1通道使用1μF电容滤波再加上电压跟随器
2通道滤波方式如图,
但波动较大,请问可能原因有哪些,具体要怎么改善。