您好,我对ADS131M04的MODE Register写入了0518,但drdy的波形还是和0510时的一样,对MODE Register的值进行读取,出来的结果显示是0518,证明写入成功,但不知道为什么drdy的波形没有改变。
上电后读取02寄存器值时,drdy的波形:
对MODE Register写入了0518之后的波形:
对CFG Register进行读取,返回的值也表明并未打开全局斩波:
还请您告知如果需要drdy在第一个通道的值读取完毕后升高的正确做法
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,我对ADS131M04的MODE Register写入了0518,但drdy的波形还是和0510时的一样,对MODE Register的值进行读取,出来的结果显示是0518,证明写入成功,但不知道为什么drdy的波形没有改变。
上电后读取02寄存器值时,drdy的波形:
对MODE Register写入了0518之后的波形:
对CFG Register进行读取,返回的值也表明并未打开全局斩波:
还请您告知如果需要drdy在第一个通道的值读取完毕后升高的正确做法
无法放大您的计时/图像,请重新正确上传。 我也很难理解您的描述,客户使用逻辑分析仪检查ADC 0510中的DOUT数据吗? 如果是,"结果显示0518 "是什么意思? 如果您/客户能够澄清这些问题,那就更好了。
我不能放大你的图像,我不知道是否需要一个特定的图像格式,但至少 jpg 和 png 类型的图像工作.
/DRDY 的下降沿指示数据已就绪、因此当您更改/DRDY_SEL 位时、您需要查看/DRDY 的下降沿。