Other Parts Discussed in Thread: ADS131M04,
我看datashet, 说采样率可以是64K, 但是在gpt的帮助下我尝试了:
1. 确定了输入频率为:8M:
2. 将clock配置中的TBM位, 置1:
0x0126即 00000001 00100110, 根据规格书中的说明,
OSR在TBM位置1的情况下, 就会被设置位64K, 如果OSR是64, 那么根据公式fdata=fmod/osr, 8M/2/64, 那采样率就应该是64K啊, 实际测量到的:
图中也可以看到, 前面部分是通电后0sr为默认值1024的时候, 采样率为4K, 这个跟下面这个表一致
但是这个表也有个问题, 为什么osr为64的时候, 采样率依然为32K?
还需要做什么配置?