我用DAC3XJ8X GUI配置该芯片寄存器,在SERDES and Lane Configuration 里有个Which link 选项,且link只有0和1的选择,请问这里的link 和lane有什么区别,我的配置是RX0~7分别对应Lane0~7 但是不知道link该如何分配
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
一个link可以包含一个或者多个lane。
配置的原则如下:
M:转换器数(AD和DA的个数)
L:物理通道数(一个L就是一对CML差分信号)。
F:每帧的8位字数(一帧包含8bit的个数)。
K:每个多帧的帧数(一个多帧里面包括了几个帧)。
S:一个帧里包含每个转换器采样点的个数。
N和N’:N表示转换器分辨率。N’表示的是每个样本(采样点)使用的位数(4的倍数)。N’的值等于N值加上控制和伪数据位数。
数据总流量: 转换器的时钟*转换器的个数*每个点的位宽=转换器时钟*M*N’
Case1例如:7500中FBADC的采样时钟是122.88M,位宽16bit。每条Lane的数据速率是2.5G(器件的限制)。 122.88*16*10B/8B =2.4576. 由于FB是复采样,所以M=2总的容量是5G。所以L=2。
希望以上对你有用,更多的信息请查阅JESD204B的规范