您好!我有一个问题需要寻求帮助。
我们的一款产品使用了ADS8168这款芯片,需要比较高的采样率,具体位:8个通道,每个通道110SPS的采样率。SPI的主控芯片是FPGA,用的是SPI-00模式,因为我们的设计是在2024年的上半年,所以我们参照这款芯片的Revision C (November 2019)芯片手册进行设计,SPI的时钟频率达到了62.5MHz。由于是主控端是FPGA,我们根据产品的电路板特性做了SPI接口的input/output约束,完成后我们完成了一些测试,均没发现有问题。
现在的问题是,芯片手册有更新:Revision D (June 2024),其中SPI接口的时钟频率发生了变化(非源同步接口),最高从70MHz变成了50MHz,这样我们的设计就违背了最新的芯片手册,我们考虑过通过降低采样率的方法,所做更改的工作量巨大,所有现在来求助:
1.SPI接口从70MHz降低到50MHz的更新的原因是ADS8168这款芯片在高于50MHz时存在缺陷吗?还是考虑到一般以MCU为主控芯片的设计兼容性而做的调整?
2.用FPGA作为主控芯片,将接口时序配置正确,能否沿用原来的设计,即依然保持62.5MHz的SPI CLK频率,产品能稳定运行且无风险?
非常感谢您的支持和帮助!