各位工程师好。
之前也发了蛮多提问ads1299的帖子,基本问题都解决了,现在有一个是。关于内部测试信号我能够读取到,但是外部的测试信号缺无法读到
1.外部测试信号-通过msp430f5529的io翻转来的 26.5hz,示波器看信号很好
2.输出信号,这里我试过测电池电压,是有抬升,而且没有什么杂波。
之前考虑是不是5529带入的杂波,但是后来想即使有杂波,我也应该能够看到近似与方波的这么一个波形,而不是现在这个
后面翻手册看到片上有个这个数字抽取滤波器,我现在是默认情况DR110
之前看到论坛上也有人说无法读到外部测试信号。