This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,手里头的是对应dlp3000的DLP LightCrafter EVM
在尝试拆卸下light engine 后,再装配起来时,连接上电源线,指示灯亮之后一直闪烁,但是投影一直为一片明亮,没有booting 画面
请问可能是什么问题?
是否温度检测扁平线没有安装?
光源引擎上的两条线都已经接到驱动板上了。请问还可能是什么原因?
DMD你拆开过吗?
还有就是DMD固定和连接线没有安装好的.
USB能够连接上电脑吗?拍些图片发过来.
看这个拆解video:
http://www.ti.com/tool/dlplightcrafter
拆除光源引擎时,从光源引擎上把DMD拆下来安装到板子上了。
第一次把光源引擎安装回去的时候,USB还是能够连接上电脑的,可以调节电流的大小来调节LED灯的亮暗,但是没有启动画面。
我以为是没安装好,就拆开重新安装,现在USB连不上电脑。下面就是我安装的过程,不知道哪里出了问题?
FPGA初始化好的; DM365也在运行没有问题(LED指示灯在闪烁);核查DMD板插座和下层主板连接; 两层电路板插座是否插好.