This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

我需要做一套红外DMD装置,请问DLP NIRscan Nano EVM可以直接用吗?

Other Parts Discussed in Thread: DLPNIRNANOEVM, DLP2010, DLPC150

如题

另外,DLP NIRscan Nano EVM中国可以买到吗?

  • DLP NIRSCAN NANO主要是做近红外光谱仪器,对光强和波长都有选择.

    请参考规格书:http://www.ti.com.cn/tool/cn/dlpnirnanoevm

    可以直接购买:

    https://store.ti.com/DLPNIRNANOEVM-DLP-Ultra-mobile-NIR-Spectrometer-for-Portable-Chemical-Analysis-with-Bluetooth-Connectivity-P45149.aspx

  • 您好,首先感谢您的回答。

    我是一个光学方向的研究生,我想得到的是一个DMD镜阵,作为实验光路的一部分。要求这个镜阵可以通过计算机程序,如matlab直接控制每个镜面的翻转

    所以,我希望DMD是暴露在外边的,方便搭建光路

    DLP NIRSCAN NANO是封装好的,请问我们可以拆开封装,实现上述功能吗?

  • 第一DLp NIRSCAN Nano的结构可以拆开的,参考视频:

    1. http://www.ti.com/tool/dlpnirnanoevm; 

    2  https://e2e.ti.com/blogs_/b/enlightened/archive/2015/10/15/taking-a-look-inside-the-dlp-nirscan-nano-evaluation-module

    但是要用matlab来操作DMD是有一定过程的: 系统有一个MCU: TM4C1297来控制DLPC150(这个才是直接控制DLP2010).

    因此先可以下载 TM4C1297接口修改满足你的要求:

    http://www.ti.com/lit/zip/tidcbu0

    http://www.ti.com/lit/zip/tibcbt9

    http://www.ti.com/lit/zip/tidcbu1