Part Number: DLPC4420AEVM
Other Parts Discussed in Thread: DLP780TEEVM
1、dplc4420AEVM在”EVM 上的开关 SW1 为关闭状态“时加入12V电,3s不到DLP780TEEVM上的DLPC300发热温度超过60°C;
2、EVM 上的开关SW1 便可翻转到 打开,EVM上出现一个红色LED、绿色LED,之后红色 LED灭、绿色 LED 开始闪烁,在绿色LED闪烁时,DMD 上显示 DLP 德州仪器 (TI)。绿色LED灭后,DMD上图像消失,显示白图(是否正常?)
3、将 USB 电缆插入电路板与电脑连接,打开DLPC44XX GUI软件,设置USB通信,在dlpu126.pdf的P21的图3-8界面下,任何进入操作都报错,”Error: Cannot open USB driver - No projectors available
“,在Projector Control窗口提示Write Cmd:Temp_Init, addr:34, subAddr:9c 01 Write(FAILED(1))
;
4、继续闪存加载程序配置测试,按dlpu126.pdf的P21~22做,启动时J31跳线短接,在如图3-10中点”Start Download“后,提示后报错”Line1:Missing manufacturer ID“~”Line14:Missing manufacture"等;
5、在持续闪存加载程序配置测试中,DLP780TEEVM上的DLPC300发热温度更高。