嗨,大家好,
我正在试着用一个红外 (IR) 光源和DLP1700来建立一个系统。这个光源的波长为6微米。我在进行全波仿真时发现,当我改变微镜阵列的二元相位时,定向光束似乎没有发生变化。我在这个论坛中了解到,其原因在于这个波长对于DMD来说太“大”了,并且它不能解析出二元相位的变化。
http://www.deyisupport.com/question_answer/dlp_mems/f/106.aspx
我想知道能够在DMD上使用的最大波长。
另外一个问题与窗口有关。我在下面的这篇文章中了解到窗口的功能:
http://focus.ti.com/pdfs/dlpdmd/Type_A_window_transmission_Discovery_Website.pdf
在实际应用中,为了获得较低反射,我是不是不能将波长大于2000nm的光源应用到DMD上。那我可不可以把窗口拆除,并使用自己设计的滤光器呢?
祝好,
Jack