按照德州仪器提供的lightcrafter 4500原理图制作出来的RGB LED驱动电路无法成功供电。经过检测,P12_LD, P12_CONN以及P3P3V的元器件供电都正常,且TPS54620RGYT芯片的EN现在为高电平,而且只要一上电NMOS管的源极、漏极导通。现在情况是TPS54620芯片无法正常输出3.3V电压,经过检测大约只能输出0.24V。不知道有没有同事遇到过这种问题?
说明:R G B 三色LED的驱动电路基本设计完全相同,只是在R色LED驱动电路的接口出有所添加。LED_PWM用来驱动LED,LED_EN用来使能LED。这两网络都是从DLPC350主芯片中获得的。