1. 在DLPC350 Programmer’s Guide的 Figure 2-9. Trigger Mode 0 Timing Diagram Example中 P1 P2 P3是指的3副912*1140分辨率的图片吗?那对应Figure 2-9所示,他的传输速率是多少呢?这个如果不是,那是指什么呢?
2.对应Figure 2-9所示的Number of LUT entries(命令0x1A31的 byte0)怎么设置?
3.假如我采用pattern 模式,采用60hz速率,那么我的时钟频率应该设置为多少?我用void模式实验时时钟是83.6MHz。采用60Hz时,pattern exposure和 pattern period怎么设置呢?在DLPLightCrafter 4500 Control softer上的 add pattern to sequence是设置LUT吗?那么60Hz速率 8bit灰度图像 这个界面应该怎么设置呢?