This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DLP4500开发板有利用面光栅来组件3D扫描仪的方案吗?

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00254, DLP4500

最近diy一个3D扫描仪,要投影出面光栅来测量物体表面,有现成的开发方案吗?

  • 请参考DLP结构光方案: http://www.ti.com/tool/TIDA-00254

  • 谢谢解答, 不过看完指导后还有三个问题:

    1. 指导书演示时必须用Point Grey Flea3 USB 相机吗?还是也可用使用在http://www.ptgrey.com/support/downloads网站上提供支持的相机?

    2. 该指导书中软件(TIDA-00254_3D_Scanner_LCr4500_PGFlea3-1.1)对于没有trigger接口只含有一个连接pc接口的相机支持吗?(即投影仪DLP4500与照相机不连接)

    3. 可否展示下投影扫描时具体用的何种光栅?指导书中只给出了得到 .xyz 文件后的操作以及错误示范,但没有给出具体何种光栅?亦或是没有采用我标题所问道的光栅而改用其他形式的投影图案?

    问题有点多,    麻烦各位技术人员了 ,  非常感谢 。

  • 你好,以下是我个人的参考建议,也许并不太准确,仅供参考:

    1、参考设计里确实是用的PointGrey的 Flea3 USB相机,如果你想使用其他想型号的相机也是可以的,但是需要更改与相机相关部分的驱动代码等。

    2、最好是使用带有trigger同步触发功能的相机,以保证投影与相机拍照能保持同步;对于没有trigger接口的相机,你可以通过pc控制相机的采样周期与投影周期的整数倍关系。

    3、据个人实测,参考设计里的光栅图是1bit的黑白条纹光栅,附件是参考设计SDK里的结构光的设计代码,你可以在此基础上做修改,实现你所需的光栅投影。

    structured_light.cpp
  • 谢谢您的解答 不过在我自己动手操作中还有一些问题 可以加你为好友吗 ?想再请教些别的问题,联系方式我发到您的邮箱了  谢谢 

  • 感谢 @ jeremy-wu 的解答,但还有一些问题不太理解,可否加你为好友,我的联系方式已经发到您的邮箱,麻烦您了。

  • 首先你把相应文档资料下载和通读一遍,然后我们好交流.谢谢!