Part Number: DLPC900
Other Parts Discussed in Thread: DLP9000,
hello,各位大佬们,下午好:
近期我们在使用2颗DLPC900驱动DLP9000,应用场景如下:
1、使用单个DLPC900 双port同时从FPGA端输入图像数据。
2、使用video pattern mode,单色光使用,单色光曝光时触发相机拍照。
问题:
1)目前使用仅输入8位图像数据,实际仅使用蓝色LED,请问在硬件设计上,DLPC900的RGB输入引脚,是否可以只接一路通道(单个DLPC900,两个RGB通道分别接1路8位信号),RG通道悬空或者接地,是否可行?或者是别的更好的设计?
2)固件是否能够提供一下?固件是否区分单色光固件还是RGB固件?
3)上述设计是否会影响LED的最终亮度?
期待大佬们的早日恢复,谢谢。